This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:适用于 M430F149 REV AE 的 device.cfg

Guru**** 2924070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1617410/msp430afe221-device-cfg-for-m430f149-rev-ae

部件号: MSP430AFE221

MSP430 对 M430F149 REV AE 进行编程时出现问题。 屏幕上显示“错误目标“。 我认为、我只需要包含 REV AE 的 device.cfg、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我相信如果您使用的是 MSP-PRGS430、则可能只需要 device.cfg 文件。

    您能否向我提供以下信息:

    • 什么硬件工具 — 如 MSP-FET430UIF、MSP-GANG 等?
    •  CCS、IAR、Elprotronic、430flasher 等哪些软件工具? 什么版本/版本?  
    • 什么协议 — SBW、JTAG、BSL?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 MSP-PRGS430 与 MSP430 编程器配合使用。

    *** .a43 — 是文件结尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我与我的团队核实后、我们找不到 MSP-PRGS430 的 device.cfg 文件。

    我认为不再支持该器件、因为 TI.com 上未提供该器件。

    我建议使用 MSP-FET 对器件进行编程。 感谢您的理解。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题似乎 以前已经处理过。 我找不到引用的文件 (slac529),甚至互联网档案也没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我在研究这个问题时也遇到过这个问题。 该文件不再在线提供、因为该线程已有 11 年历史。

    此致、

    Owen