This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:MSP430FR2633:有关 CapTIvate 引脚阻尼电阻器的问题(EMI 注意事项)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PHONE, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1621340/captivate-fr2633-msp430fr2633-question-about-damping-resistors-for-captivate-pins-emi-considerations

器件型号: CAPTIVATE-FR2633
Thread 中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PHONEMSP430FR2633

您好:
 
我目前正在与 CAPTIVATE-PHONE 传感器面板一起评估 MSP430FR2633、但对在 CapTIvate 引脚上使用阻尼电阻器有疑问。
 
 •调整 CapTIvate 引脚上的串联阻尼电阻是否可用作 EMI 对策?
 •如果建议更改电阻器值、多大的值范围适合稳定运行?
 
 我知道、除非涉及 EMI/EMC 注意事项、否则 CapTIvate 通常不需要外部阻尼电阻器、但我希望获得有关修改电阻值是否可以改善 EMI 性能的指导、以及任何建议值范围或设计注意事项。
 
 非常感谢您的支持。
此致、
Yamashita.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该电阻器将有助于降低 EMI、因为它将在电容器 IO 上生成一个 RC 滤波器。 (C 来自寄生电容) 。 有关该值、请参阅 www.ti.com/.../slau857a.pdf

    另一种方法是启用调制。 它将使扫描频率围绕 16MHz 发生变化以传播能量。

    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eason、

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    我意识到我的前一篇文章包含了一个错误的术语—我写了 EMI 时,我实际上指的是 EMS 抗扰性。
    我很抱歉您的困惑、感谢您的理解。

    您的解释仍然非常有用、如果您有任何专门关于串联电阻的额外指导来提高 EMS 稳健性、
    我很感激。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Yamashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 EM、电阻器主要用于 ESD。 对于 CNI 和 EFT、噪声来自功率。 因此、电容器不会提供太大帮助。