This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:MSP-EXP430FR5969:多 ADC 配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1616302/msp-exp430fr5969-msp-exp430fr5969-multi-adc-configuration

器件型号: MSP-EXP430FR5969
主题: MSP430WARE 中讨论的其他部件

尊敬的团队:

我们正在使用 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad EVK、msp430ware 中的电流示例仅显示读取一个输入信号以及与数字转换的编程。 如何配置固件以读取多个引脚的输入、并将读取的值从模数转换为数字。
此外、我想在其中一个输入中读取温度、将温度数据从模拟转换为数字并从转换后的数据中获取实际温度值的过程是什么。

此致、
Nikhil

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nikhil、
    您可以在 MSP430SDK 中通过我们的示例了解如何配置 ADC。 此处链接的示例应该是一个良好的开端。

    最棒的餐厅

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad:

    是否有任何示例可用于在读取 ADC 输入时使用多个存储器、目前我只能通过设置 IRQ 标志 ADC12IE0 来获取 ADC12MEM0 的中断。
    如何使用 ADC12MEM1 至 31 个存储器配置其他读取 ADC 值(在执行多输入通道读取和单次读取时)。

    友好的导游。

    此致、
    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad:

    是否有此方面的更新?

    此致、
    Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到 TI 的 FR5 系列的多通道示例、但有一些其他用户发布的相关代码片段[我搜索了“ADC12MEM1"]“]、例如

     关于:MSP430FR6989:ADC 问题 

     MSP430FR6043:ADC12 — 读取多个通道 

     MSP430FR5962:ADC:通道序列模式 

    (请一直阅读到末尾,因为它们通常是发布的,因为它们“几乎是正确的“。)