This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:SAPH TIME_B 控制引脚

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1620850/msp430fr6043-saph-time_b-control-pins

器件型号: MSP430FR6043

您好:
我正在使用 MSP430FR6043EVM_USS_ADC 工程、要在 Saph 的 time_b 时刻进行引脚上拉操作、然后在 Gas_Demo 采集完成后下拉引脚、tene_x 是否中断? 如何实现这一职能?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 TRM、它表明 Saph 模块可以支持四个中断、这也与 如下所示的演示代码一致、因此我恐怕除了这 4 个中断外、它不能根据当前代码项目注册您所需的其他事件(如 TB)。

    此致、
    彼得