This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:确认内部上拉/下拉电阻器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1624392/mspm0g1507-internal-pull-up-down-resistors-confirmation

部件号: MSPM0G1507

尊敬的 TI 团队:

我  使用   MSPM0G1507 微控制器 、 对            IOMUX 模块中集成的上拉和下拉电阻器有疑问。

根据技术参考手册 (SLAU846)、IOMUX 在大多数数字 IO 上提供了可编程上拉 (PIPU) 和下拉 (PIPD) 电阻器。 但是、我尝试查找这些内部电阻器的具体电气规格、但无法在数据表或用户指南中找到准确的电阻值。

电阻器 值:  您能否  确认               启用时内部上拉和下拉电阻器的典型电阻值(以欧姆为单位)?

选择 方法:  该 电阻 值是否 固定、 或者   MSPM0G1507 是否 提供 任何 方法            通过 软件在不同的电阻强度(例如,弱上拉与强上拉)之间进行选择?  从  寄存器 说明中, 我 只能 看到   启用/禁用  电阻器 (PIPU/PIPD) 的位, 但 不能  更改 其 值 。

感谢   您的 支持。

 此致、
Pakho