This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:由于网站上缺少 GUI html 文件、LP-MSPM0L2228 开箱即用演示失败

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, LP-MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1624762/mspm0-sdk-lp-mspm0l2228-out-of-box-demo-fails-due-to-missing-gui-html-file-on-website

器件型号: MSPM0-SDK
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0L2228、MSPM0L2228

具体来说、是 LP-MSPM0L2228 LaunchPad

开箱即用演示: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LP-MSPM0L2228&isTheia=false&node=A__AMR3wfadnWEvP9nuKCCQdw__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

但无法正常工作、它在自述文件中引用的 GUI 为:

“演示摘要

开箱即用演示是一个简单的演示、其中使用了展示 MSPM0L2228 LaunchPad 功能的各种示例。 GUI 可与此演示配合使用、用户可以使用 GUI 与 LaunchPad 进行交互。 此演示的 GUI 可以 在此处找到。“

上面用于运行 GUI 并与电路板通信的“此处“不存在: https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/LP_MSPM0L2228_OOBE/

404 错误!

请修复、否则无法开始使用该电路板!  也上传 jpg 这里似乎不工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否检查一下是否可以访问 LP_MSPM0L2228_OOBE 链接以在开箱即用的 LP-MSPM0L2228 中使用?