This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F235:您能否提供旧版本的 Code Composer Essentials V3 软件?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F235, MSP-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1625307/msp430f235-can-you-provide-the-old-version-of-code-composer-essentials-v3-software

器件型号: MSP430F235
主题中讨论的其他器件: MSP-CGT

您好:
 
我们有一个使用的旧工程 MSP430F235 微控制器。
 
前一位工程师使用进行了开发 Code Composer Essentials (CCE)
 
我们不再拥有原始的开发环境。
 
当我们使用较新版本的 CCS(例如 CCS5.5 或 CCS20)编译同一工程时、会生成代码大小 超出了可用闪存 而无法成功构建。
 
请帮您提供的安装程序 CCE 的旧版本
 
我们真的很感激。
 
错误消息如下所示:
"../lnk_msp430f235.cmd", line 93: error #10099-D: program will not fit into available memory.
placement with alignment fails for section ".text" size 0x4e8a. Available memory ranges:
FLASH        size: 0x3fde       unused: 0x3c9f       max hole: 0x3c9f
error #10010: errors encountered during linking; "1073_MSP430.out" not built
非常感谢您的帮助。