This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:MSP-EXP430F5529LP - Mouser 技术请求 506479

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1624557/msp-exp430f5529lp-msp-exp430f5529lp---mouser-tech-request-506479

器件型号: MSP-EXP430F5529LP
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我们有一位客户订购了 MSP-EXP430F5529LP 板。 他们联系我们,因为他们收到错误消息“无法找到 EZ MSP“。

他们认为他们需要 EXP403 驱动程序。

请您提供帮助。

谢谢你

Thomas Rosendahl

Mouser Electronics

S/O 506479

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    MSP430 LaunchPad 已基于 MSP ezFET 构建。 这种情况的板载版本: https://www.ti.com/tool/MSP-FET

    该页面上可能有直接下载的驱动程序、但大多数客户通过安装 Code Composer Studio 或 Uniflash 来获取 USB 驱动程序。  两者甚至都有云版本,需要一个小的 Web 代理下载,但他们可以尝试。   请告诉我该怎么做。   

    谢谢、

    JD