This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-SDK:CCS 版本 20.4.1

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1624168/msp430-sdk-ccs-version-20-4-1

部件号: MSP430-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我认为此 IDE 不可用。

为了进行软件开发、我想拥有一个独立工作的系统。

CCS-Version 20.4.1 会强制我每次下载软件。 要启动一个新工程,我必须下载 — 诸如此类。  我想自己决定什么时候下载任何东西。

顺便说一句:在黑色背景上使用绿色字母的标准布局是不可读的。 但这是一个小问题。

这个新的 IDE 对我来说不可用。 我将继续使用版本 12.8.1、只要没有比它更好的了、它就可以正常工作。

您好、来自德国的 Mathias Wendt

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mathias、

    感谢您的反馈。  我花了很长时间才开始喜欢 V20,但我现在仍然有和使用两个。   

    我的不会让我下载软件、但它会询问我是否需要更新。  只有当我不得不更新内容时、我发现 SDK 和 SysConfig 在来回切换时更新它们不匹配。   

    如果您有后续问题或其他人想发表评论、请将主题保持开放状态。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道他是否看到了、但我昨天下载并安装了最新版本+ SDK、但当我从 Resource Explorer 获取示例时、我必须下载* other* sys.config、编译器和 SDK! 我假设是因为这个例子使用了一个较旧的例子,这本来不应该是必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接从 SDK 导入示例(在我的系统上的 c:\ti 中)、因此(隐式)已经安装了正确的 SDK。

    我尝试过的颜色方案在我(老)的眼睛上是相当困难的,虽然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    如果您从 Resource Explorer(基本上是一个网站)导入示例、则它将始终是最新的 SDK(无论您是否安装了该 SDK)。 它可能还只查看默认文件夹地址。  我不确定。   

    我和 Bruce 一样。  我只需直接从 C:\TI\MSPM0_SDK_xxx 导入示例、因此从 CCS 永远不会提示我下载最新的 SDK。  只需自己下载/更新即可。   

    谢谢、

    JD