This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:编译器将 PA1 重复重新分配到另一个端口

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1625224/mspm0c1103-compiler-repeatedly-reassigns-pa1-to-another-port

器件型号: MSPM0C1103
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与客户分享此 E2E 帖子、以便他们可以在需要时回复。

我遇到 MSPS003F3SPW20R PA1 问题

在我的设计中这是必要的、但编译器会反复将此项重新分配到另一个端口

当我们使用 I/O 时、它将无法正常工作。 AI 说它以某种方式用于调试、这是一个已知问题、但我需要找到解决方案

这是 TSSOP 封装引脚 12

我们有更多的信息

1) 我们使用 CSS 20.4.0
2) SDK 为 2.10
3) PAI 设置为输出开漏
4) 我们无法通过 10K 上拉电阻器将其切换至 3.3V。
5) FYI - PA0 用作输入,工作正常
现在还不清楚如何做到这一点。 我们已经尝试了所有标准的东西,但没有达到关键使它工作.  
你能帮助我们摆脱这种封锁吗? 我们已验证 TSSOP。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PA0 和 PA1 在该器件/封装上应该相同。  有趣的是、您的 PA0 可以正常工作、但 PA1 不能正常工作。   PA1 是常用的引脚、因此很可能是出现了软件配置问题。

    是否在工程中使用 SysConfig?  它是否配置了引脚?   

    您能共享配置代码吗?   

    可以直接在调试器中查看寄存器、以查看它们是否与预期结果相匹配。  Pinmux 寄存器设置很可能不正确。  也许您可以分享所设置寄存器的屏幕截图。   

    谢谢、

    JD