This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:使用 C-Gang 对 MSP430F67991A 进行编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PEU128, C-GANG, MSP430F67791A, MSP-FET, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1626023/msp430f67791a-programming-msp430f67991a-with-c-gang

器件型号: MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件: C-GANGMSP-FETMSP430G2553、MSP-TS430PEU128

你(们)好

我们试图让具有分离器 PE063X06 的 C-Gang 与 MSP430F67791A 一起使用、遗憾的是、无论我们做什么、我们始终会在自动编程过程结束时收到校验和错误。

以前我们使用的是 MSP-Gang、但它已经死了。 我们尽可能在 GangPro-ARM 中复制了软件配置(下面的屏幕截图)、但始终会导致故障。

电路内 MSP430F67791A 处理器将使用 MSP-FET 和 FETPro430 Lite 进行编程(下面的进一步屏幕截图)。

我们使用另一种采用 MSP430G2553 的设计对 C-Gang 和分离器 PE063X06 进行了测试、并验证了 C-Gang 是否正常工作、尽管这种设计使用的是 SBW 而不是 JTAG。

我们还使用 Texas Instruments MSP-TS430PEU128 开发板和 MSP430F67791A 进行了测试、同样、它未通过 C-Gang 的校验和测试、但没有通过 MSP-FET、因此硬件设计没有问题。

除了 MSP430F67791A 存储器配置文件或 GangPro-ARM 中的设置可能存在问题外、我们可能会丢失其他故障。

 

此致

P.W

 

之前的 MSP-GANG 设置

Combined-small.png

 

新建 GangPro-Arm 设置

Combined-small.png

 

 

具有 FET-Pro430 设置的 MSP-FET

Combined-small.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续讨论我的原始问题、我现在设法 使用 C-Gang 对 MSP430F67791A 进行编程、但只有一个简单的 Blink 示例、如果我尝试使用 MSP-GANG 工作的代码、那么它仍然失败。 我为我的最终代码附加了存储器映射、其中包含引导加载程序和单独的主应用程序、看看这是否可以指向任何内容。  

    引导加载程序映射

    ...

    应用映射

    ...

    P.W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导加载程序映射

    应用映射