This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:LP-XDS110 是否支持此芯片使用的 SWD?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, MSPM0L1228, MSPM0G5187, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1625764/mspm0l1228-can-the-lp-xds110-support-swd-as-used-by-this-chip

器件型号: MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110、 MSPM0G5187、MSPM0L2228

我正在考虑使用 LP-XDS110 调试器、因此必须对 MSPM0L1228(可能还有 MSPM0G5187)进行编程和调试。  这样可以吗?

我没有看到 MSPM0L1228 的评估板或附近的任何东西。  MSPM0G5187 的评估板显示了调试连接。  我的设计电路板上的 MSPM0G5187 评估板上有相同的连接器和引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey、

    当然、LP-XDS110 可用于所有 MSPM0 系列器件的编程和调试、只需在 XDS110 和 MCU 之间保持 SWDIO、SWCLK、GND、3V3 信号的连接。  

    如果您手中有任何 MSPM0 LaunchPad、该 LaunchPad 中嵌入了 XDS110、也可用于编程和调试。 可以在 LP-MSPM0L2228 开发套件|德州仪器 TI.com 中找到适用于MSPM0L2228 的 LaunchPad。(MSPM0L1228 只是 MSPM0L2228 的 LCD 简化版本)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢一群人!

    -科瑞