This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33606-Q1:我想知道控制器处于开关模式时的静态电流

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM33606-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1627099/tpsm33606-q1-i-want-to-know-the-quiescent-current-when-the-controller-is-in-switching-mode

器件型号: TPSM33606-Q1

问题

数据表中给出了控制器非开关状态下 TPSM33606-Q1 的静态电流典型值 1.2µA。

我需要知道、当控制器处于开关模式时、静态电流有多大?

背景 :我有一个电池驱动板,在那里我需要低功耗  

感谢您的反馈

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入电流将取决于您的输出电压和输入电压等。

    对于 5Vout、可使用数据表中的图 8-17。

    对于 3.3Vout、可以使用图 8-3 和 Iin =(Vout*Iout)/(n*Vin)

    对于其他条件、最好获取此器件的 EVM 并在工作台上进行测试。

    谢谢