This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 在 STOP2 模式下消耗的电流为 900uA、其中数据表显示 46uA。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1627008/mspm0g3507-current-drawn-by-mspm0g3507-in-stop2-mode-is-900ua-where-datasheet-says-46ua

器件型号: MSPM0G3507

在 MSPM0G3507 控制器中、我使用__WFI ();从 RUN0 将其驱动至 STOP2 模式。 我已使用 DL_SYSCTL_setPowerPolicySTOP2() 函数设置策略。 我已确保 SYSPLL 已禁用、其他高速时钟已禁用。 LFCLK 运行良好、因此在 WFI () 上 ULPCLK 从 LFOSC 运行。 器件正确配置策略并进入低功耗模式、但消耗的电流大于 900uA、需要时为 46uA。 我已禁用所有其他外设的电源、甚至已禁用 ADC 和计时器以唤醒回 RUN0、从而确保所有功能均已禁用并且器件进入其最佳 STOP2 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    请检查以下几点:

    是否有任何 GPIO 是输入模式但是悬空的?

    任何 GPIO 是否为输出模式、但是否具有拉电流或灌电流? 您是否使用 PA2、如果使用、PA2 的模式和外部电路是什么?

    请检查 VDD 和 GND 之间是否有任何外部电路。

    您测量的电流是多少、是流入 MCU VDD 引脚的电流吗? 数据表中列出的电流只是 CPU 所需的电流。

    如何测量电流、而不是在调试模式下、对吧?

    如果使用我们的 Launchpad 进行测试、功耗是否正常?

    此致、  

    Janz Bai