This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619:有关 MSP430F2619 ROSC 电阻值的说明

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1626763/msp430f2619-clarification-on-rosc-resistor-value-for-msp430f2619

器件型号: MSP430F2619

您好:

我们在设计中使用 MSP430F2619。 P2.5/ROSC CA5 引脚与 1M Ω 至 3.3V 的外部上拉电阻器连接、我们设计中的工作时钟频率约为 32kHz。

数据表中提到了具有外部电阻器配置的 DCO 的 100k Ω 典型 ROSC 值、您能否澄清一下、 在此配置中、我们可以在 P2.5/ROSC /CA5 上使用 1M Ω 上拉电阻器。

请提供任何指导。

谢谢、

Yashar