This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:未找到匹配的 COM 端口错误

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1626525/lp-mspm0c1104-no-matching-com-port-found-error

器件型号: LP-MSPM0C1104

您好、我正在使用  LP-MSPM0C1104  探索 MSPM0C 系统。 我正在尝试  闪存中  和  调试  一个非常简单的代码、我在 CCS 20.5.0 中收到这个错误“ 没有 匹配的 COM 端口  找到 “的视频。

我正确安装了最新版本的 CCS 20.5.0.28_1.11.0、我尝试上传的工程 是 构建无错误的。

XDS110 COM 端口可在我的 PC 的设备管理器上访问、如下图所示:

同样在 targetConfigs 文件中、  与电路板的连接似乎 可以:

对于如何解决此问题、您有任何建议吗?

感谢您的支持。

F.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以尝试禁用以下选项吗?

    谢谢

    Ki