This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5187:如何将 I2S bit_clock 设置为 48kHz

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G5187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1625896/mspm0g5187-how-to-set-i2s-bit_clock-to-48khz

器件型号: MSPM0G5187

您好、

您能告诉我们如何在 MSPM0G5187 上将 I2S bit_clock 设置为 48kHz 吗?

对于采样程序、I2S 模块从 32MHz SYSOSC 制作 bit_clock。

作为其他设置、我们可以找到 HFTX 和 PLL。  HFXT 来自外部引脚、但它们不希望使用外部 OSC。  PLL 呢?  “PLL"指出“指出了什么?  SYSPLL0、SYSPLL2X、SYSPLL1?   请告知我们。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori、

    我认为 48kHz 可以通过 SYSPLL 实现、例如将 PLL 配置为 48MHz、将 BLCK 分频器设置为 1000 以实现 48kHz BCLK。  

    但关于哪个时钟是来自的“PLL"的“的问题、我可能需要在内部进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei-San、

    我的客户还尝试将源更改为 48MHz SYSPLL、但他们说操作不正确。  

    >>但关于哪个时钟是来自“PLL"的“的问题、我可能需要在内部进行检查。

    您能否证实“PLL"指出“指出的是什么?   SYSPLL0、SYSPLL2X、SYSPLL1?  

    谢谢、此致、
    Hattori 先生。