This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:msp430g2553 调试问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1627277/msp430g2553-msp430g2553-debugging-issue

器件型号: MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我遇到调试问题:只要插入断点、系统就会复位。 如果我按下“暂停“按钮、也会发生同样的情况。 我尝试了各种设置但没有成功。 我使用此控制器已有多年、但我现在使用的计算机配备了 Intel Core Ultra 7 258V 和 Windows 11、这似乎是导致这些问题的原因。

此外、与我之前在另一家公司使用的模型相比、MSP-FET 是更新的模型。 她说着,但却没有继续往里走了。 请注意,我只在大会编程。

Yuo 可以帮助我设置正确的 ode composer 吗?  

此致  

路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、
    我建议使用最新版本的 CCS、然后查看这样是否解决了问题: CCSTUDIO。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的问题。

    我的版本 11.1.0 和 20.3.0 出现问题。 我将立即安装最新版本、然后重试。 您是否知道可以防止此问题发生的任何特定设置?“

    路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Diego、我忘了再问一件事。 我注意到、Code Composer 现在基于 Theia、而不是 Eclipse。 是否仍然存在基于 Eclipse 的当前版本、或者是否认为它已过时? 距离我上次使用 Code Composer 已经有一段时间了。  

    路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、
    我们建议使用最新的 CCS 版本 (Theia)、因为我们目前积极支持该版本。 但是,如果你想使用传统的 Eclipse 版本(它应该仍然工作,虽然它不是主动支持),你最好的选择是 12.8.1。
    此致、
    Diego Abad