This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274-DCO:EP 2274-DCO 上的 EP 引脚

Guru**** 2846260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1628468/msp430f2274-ep-dco-pin-on-msp430f2274-ep

器件型号: MSP430F2274-MSP430F2274 EP

大家好...

如果在 MSP430F2274-ROSC 上使用 DCO、分配的引脚是否可以用作 EP、或者是否必须将其用作 ROSC 功能并仅连接到特定的外部电阻器?

 

查看技术文档:

MSP430F2274-MSP430 EP 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
用户指南和数据表中的部分–它没有明确说明如果使用 DCO 模式、则可以省略 ROSC、并且 ROSC 引脚可以改用作 GPIO。

 

在其他论坛帖子...

用于运行和低功耗模式的 MSP430Gxxxx 时钟结构 — MSP 低功耗微控制器论坛 — MSP 低功耗微控制器 — TI E2E 支持论坛

然而、这似乎意味着 ROSC 是一个“传统“概念、这是某些 MSP430 类型支持的概念、但不清楚是否使用 DCO、则 ROSC 引脚必须连接到电阻器、并且不能是 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位时、用于在内部和外部 ROSC (DCOR) 之间进行选择的控制寄存器位被清除。 选择内部电阻器。

    您必须刻意选择外部电阻器。