This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:重新校准 SYSOSC

Guru**** 2922160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1624079/mspm0l2228-re-calibration-of-sysosc

器件型号: MSPM0L2228

您好、
客户希望在生产中校准每个器件的 SYSCLK、从而在整个温度和生命周期内获得比数据表中更高的精度。
-这是可能的吗?
-我们有一个示例或应用手册吗?
-我们是否有任何图形或 SYSCLK 分布曲线?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉 、我们无法实现比数据表更高的精度。 如果客户的应用(例如 CAN/LIN 用例)需要高精度、而数据表规格无法满足该精度、我们建议进一步添加外部 HFXT 晶体作为时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    因此、由于客户生产端的校准、您无法提高 SYSCLK 的精度?

    此致、Holger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、
    你能回复我的最后一个帖子吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉晚才回复。

    我想我们可以做到。 因为内部振荡器频率同时具有偏移误差和热漂移误差。 即使我们可以在生产中修整失调电压频率(实际上,器件振荡器的修整也不向客户开放)、振荡器频率仍可能会随温度而变化、并且每个器件在移位特性上有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、
    只是为了表明这一点。 客户希望在其生产中(不是在 TI 中)校准振荡器。
    也许还可以通过温度检测在运行过程中重新校准。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    对不起,我不是这么理解的目的“校准振荡器在他的生产“.

    我能否知道 MSPM0 侧的输入和输出是什么、它是否用于校准任何其他外部振荡器的频率?