This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5847:关于比较器的共模输入范围

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1627879/msp430fr5847-common-mode-input-range-about-comparator

器件型号: MSP430FR5847

尊敬的专家:

如下文所述、Comparator_E 的共模输入范围 (VIC) 设置为 VSS~VCC–1“。
您能告诉我、如果输入的电压超过 VCC –1、会发生什么情况吗?
如果该值超过最大值但小于 VCC、那么假定它不会中断并将其行为就像最大值一样是正确的吗? 例如、如果 VCC = 3.3V、负极端子固定为 0V、正极端子设置为 2.4V 或更高、比较器是否会将其视为输入+端子= 2.3V?
image.png

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 0V 和 2.4V 的输入电压为例、共模电压为 1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David Schultz、

    感谢您的答复。

    [报价 userid=“215629" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1627879/msp430fr5847-common-mode-input-range-about-comparator/6276021 ]对于 0V 和 2.4V 输入电压的示例、共模电压为 1.2V。

    您能告诉我用于计算 1.2V 的公式吗?

    如果输入的电压超过 VCC –1、您能告诉我会发生什么情况吗?

    您是否有上述问题的答案?
    我想了解比较器在向其+输入引脚施加 VCC –1 或更高电压时的行为。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我用于计算 1.2V 的公式吗?

    共模是一种广为人知的概念。 维基百科甚至还有一个页面,所以我不会再这样做了。

    超出共模输入范围将导致出现不确定的结果。 所以不要这样做。