This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:适用于 MSP430FR4133 的紧凑型 C-GANG 编程器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1629549/msp430fr4133-compact-c-gang-programmer-for-msp430fr4133

器件型号: MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: C-GANG

我购买了用于 MSP 低功耗微控制器的紧凑型 C-Gang 编程器。 我想使用它对 MSP430 微控制器进行编程、并且正在使用 Spy-Bi-Wire。 我已经为其下载了多个版本的软件以及每个版本的指定 USB 驱动程序:

  • GangPro-X–这是软件包中包含的自述文件第一页上的软件安装链接导致的一个
  • GangPro430–编程器通常甚至无法被它检测到、并且通信设置失败
  • GangPro-ARM–MSP430 微控制器选项不会显示在微控制器类型列表中。

 

当使用 GangPro-X 软件时,我们可以与程序员通信,并向其发送代码文件,但报告部分总是有一条消息说

“警告:

 未检测到 Elprotronic 适配器

或者此软件无效。

1.关闭程序并重试,或

2.使用设置->通信选项重新连接。“

此外、尝试执行任何操作、例如自动编程、验证访问、擦除闪存、读取/复制、空白检查 写入闪存并验证闪存会导致出现一个窗口、该窗口显示错误消息“an Elprotronic Inc. adapter has detected、但此软件不支持该适配器。 请检查适配器标签和代码访问。 选择 About -> About Software and FPA adapter。“

 

Gang 编程器的许多文档还包括使用 XStream 或 USB-FPA 等适配器、但是、我们假设使用 Compact Gang 编程器无需适配器。 我想验证这一点、确保我们拥有合适的软件、并询问如何解决此问题。