This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:使用 gcc 时的启动文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1628602/lp-mspm0c1104-startup-files-when-using-gcc

器件型号: LP-MSPM0C1104
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507MSPM0C1104

您好、

在我较早的 MSPM0G3507 电路板上、我使用 gcc/makefiles 在上面开发了代码、因为这对我的开发过程很有帮助。

我最近购买了 MSPM0C1104 LaunchPad、请注意、在 mspm0_sdk_2_10 中、您不再使用 gcc 提供构建环境。 现在我可以轻松创建一个 makefile 并使用 arm-none-eabi-gcc 进行编译。 但 MSPM0G 器件需要使用的是 启动文件 startup_mspm0g3507_gcc.c 此文件设置各种中断处理程序、中断向量表以及基本中断和复位处理程序。

现在我可以轻松地为 mspm0c1104 编写一个类似的文件 — 我期望 90%会保持与 mspm0g3507 设备相同的状态、它只是在 G 和 C 设备之间转换 TRM。 但我想知道你是否有一个标准的 mspm0c1104 启动文件 — 如果是这样,你可以给我的桥,我会使用它。

此致、

David Summers。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 SDK 中使用此代码: startup_mspm0c110x_gcc.c

    C:\ti\mspm0_sdk_2_10_00_04\source\ti\devices\msp\m0p\startup_system_files\gcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾果游戏 — 虽然我做了一个搜索,应该找到,所以不知道我如何忽略这些文件。 谢谢 — 我很高兴您仍然支持 ARM gcc。