This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:在使用 MSP430FR5043 设计超声波燃气表时、是否有必要为陶瓷振荡器执行温度补偿?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1628284/msp430fr5043-is-it-necessary-to-perform-temperature-compensation-for-the-ceramic-oscillator-when-designing-an-ultrasonic-gas-meter-using-msp430fr5043

器件型号: MSP430FR5043

目前、我正在使用 MSP430FR5043 设计超声波燃气表。 我注意到、在不同的温度下、我的产品存在明显的零漂移。 我目前正在调查原因和需要解决这个问题。 我当前使用的陶瓷振荡器 (8M) 的频率为 2000ppm。 我是否需要在程序中针对该陶瓷振荡器的频率执行温度补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想知道  您的产品中的零漂移有多大? 对于气体应用、通常水平约为 500ps。 请参阅 超声波感应技术常见问题解答 、如下所示、它指出良好的阻抗匹配将减少 dToF 漂移、因此我认为您可以首先尝试按照指南改进产品的阻抗匹配、看看这是否会有所帮助。

    对于陶瓷振荡器的温度补偿、我想说这样做会更好、但在此之前请注意、谐振器/晶体用于 HSPLL、并且 MSP 超声波传感库用户指南 “库校准例程“一节已经有内部例程、您可以使用它来检查谐振器的精度是否正常/可接受、如果您没有从此例程中出现错误、它应该对时钟频率很好。

    此致、
    彼得