This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:有关 MSPM0 器件系列中 PMBus 支持范围的说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1106, MSPM0L1117, MSPM0L2228, MSPM0L2117, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1630250/mspm0g3507-clarification-on-pmbus-support-scope-across-mspm0-device-families

器件型号: MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: MSPM0L2117、MSPM0C1106、MSPM0L1117 、MSPM0L2228、 MSPM0C1104

尊敬的专家:

我正在评估 MSPM0 器件、以便在 CRPS 电源设计中用作通用 MCU、其中 MCU 功能包括(但不限于)PMBus 通信。

在查看 MSPM0 SDK 文档时、我注意到提供了适用于以下 LaunchPad/器件类的 PMBus 示例:

  • LP‑MSPM0Gx
  • LP‑MSPM0Hx
  • LP‑MSPM0L2117
  • LP‑MSPM0C1106

同时、未为其他一些 MSPM0 器件提供 PMBus 示例、例如:

  • LP‑MSPM0L1117
  • LP‑MSPM0L2228
  • LP‑MSPM0C1104

为了更好地了解 TI 在 MSPM0 上针对 PMBus 的预期支持和验证范围、您能否阐明以下内容:

  1. PMBus 是否仅在官方上适用于具有 PMBus SDK 示例的 MSPM0 器件类?
  2. I²C 其他 MSPM0 器件(例如 MSPM0G150x、MSPM0G110x 或 MSPM0C1105x)、如果器件具有足够的存储器和所需的 μ C/SMBus 外设、是否认为支持 PMBus?
  3. 从‑的角度、您能否提供明确的 MSPM0 器件系列列表、这些系列在 CRPS 电源中受支持或建议用于基于 PMBus μ C 的通用 MCU 应用?

我想确保我的 MCU 选型符合 TI 的预期用例和支持的配置。

感谢您的支持。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMBus 是将在器件的数据表中列出的 I2C 功能。

    例如:G3507 的数据表:第一页: www.ti.com/.../slasex6c.pdf

    – Two I2C interfaces supporting FM+ (1Mbit/s),
    SMBus/PMBus, and wakeup from STOP mode
    

    C1104 的数据表首页: www.ti.com/.../SLASF11

    – Two I2C interfaces supporting up to FM+
    (1 Mbit/s), SMBus, PMBus, and wakeup from
    STOP mode

    对于没有 PMBus 示例的器件、这意味着 MSPM0 软件团队没有将演示迁移到这些器件。

    但 G3507 和 C1104 之间的 I2C 用法几乎相同。

    间隙是 CPU 最大速度和闪存大小。