This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0H3216:SDK 中的 I2C 示例无法正常工作

Guru**** 2917950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1628266/mspm0h3216-i2c-examples-in-the-sdk-are-not-working

器件型号: MSPM0H3216

团队、

 

我的一位客户报告称、MSPM0H 系列上的 I2C 示例在 LaunchPad 上无法正常工作。 在逻辑分析仪上、线路永久保持高电平、并且不传输数据或时钟。  控制器/目标、轮询/中断模式的所有示例都是相同的。

 

您能否测试并分享您的结果?

 

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurya:

    实际上、SDK 中的所有演示都在发布前已经过测试和验证。

    似乎很奇怪、“在逻辑分析仪上、线路永久保持高电平、并且不传输数据或时钟“。 请检查硬件连接并进入调试模式来调试代码、以检查代码卡住的位置?

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    已多次检查硬件。 没有松动的连接、因为在示波器上可以观察到 GPIO 切换效果非常好。

    仅当运行示例代码时、才未观察到所需的 I2C 位和时钟传输。

    软件会移至 Rx 例程并在 Tx 例程完成后等待。

    此致、

    Manas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否移除了 J9 上的跳线? 根据 Launchpad 用户指南 (SLAU951) 的表 2-1、J9 将 PA30 (SDA) 连接到 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    它在移除跳线后工作。

    此致、

    Manas