This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:PA2 引脚上的电压电平(输入模式)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1619610/mspm0l1105-voltage-level-on-pa2-pin-input-mode

器件型号: MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0L1306

尊敬的 TI 专家:

我在 MSPM0L1105 的引脚 PA2/ROSC 上出现电压问题。 当 I 将此引脚配置为输入时、即使启用了上拉电阻器、电压也会保持非常接近 0V。 这几乎就像激活了下拉电阻器一样... 我相信我的电路板上没有硬件问题(我使用欧姆计检查了,当我将引脚切换至输出时,0V 至 3.3V 电平是正确的)。

有什么想法吗?

感谢您的答复。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、
    您能向我们分享原理图和该应用的工程吗? 也许有有关如何配置它的线索

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回答。 在这里您有 CCS 工程和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../cmsis_5F00_dsp_5F00_empty.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    为了补充一点信息、我在 LP-MSPM0L1306 午餐板上完成了相同的测试。

    我已创建一个空工程并将 PA2 配置为带上拉电阻的输入。 PA2 引脚上的电压保持接近 0V……

    当然、我移除了 Lunch Pad 上 PA2 上的 R6 100K 下拉电阻器。

    所以、我在午餐板和定制板上也有同样的问题。

    此致

    Michel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、
    对延迟回复表示歉意。 我可以复制此错误。 让我在内部与我的团队联系、看看是否有这方面的建议。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michel、
    此处遇到的问题与 MSPM0L110x、MSPM0L13xx 微控制器勘误表中的 PMCU_ERR_01 勘误条目相关 。这是由于通过大约 17k Ω 的阻抗意外连接到接地端。  如果引脚通过电阻器从外部上拉、则由于此勘误表创建了分压器电路、外部电压将低于预期。

    此致、

    Diego Abad