This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043:未检测到 eZ-FET、恢复失败

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EVM430-FR6043, MSP-FET, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1630008/evm430-fr6043-evm430-fr6043-ez-fet-not-detected-recovery-fails

器件型号: EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET、MSP430FR6043

您好、

我最近购买了一个新的 EVM430-FR6043。 CCS 或 UniFlash 无法识别 eZ-FET 调试器、并且所有恢复尝试都会失败。 在“Device Manager(设备管理器)“中看不到任何内容。

错误消息:

MSP430: Error initializing emulator: One of the connected MSP-FETs / eZ-FETs debuggers needs recovery.
Updating Firmware...
MSP430: Error: MSP-FET / eZ-FET recovery failed

电路板状态:

  • LED201:开启
  • LED202:闪烁
  • LED102:开启
  • LED101:关闭
  • Windows 检测到 USB\VID_0451&PID_2046(TI USB 集线器)、但未显示调试探针或 COM 端口

我尝试过的方法:

  • 通过 UniFlash 9.4.1 恢复—失败
  • 通过 CCS Theia 2050 进行恢复—器件未显示在连接的目标中
  • 通过 DSLite 命令行恢复—相同的错误
  • 已重新安装 MSP430 USB FET 驱动程序
  • 多根 USB 数据电缆
  • USB 3.0/2.0 集线器(通过实验 VL817)
  • 已验证跳线:已安装 J3 TEST/RST、S5 处于 ezFET 位置

系统:

  • Windows 11(内部版本 26200)
  • 仅限 Intel USB 3.10/3.20 xHCI 控制器
  • CCS Theia 2050、UniFlash 9.4.1

在线程 1442072 和中报告了类似问题  1095499.

我无法访问 MSP-FET 或第二个 LaunchPad。

我有哪些方法可以让该电路板正常工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elia、

    我相信您已经尝试过很多次、但请参阅 燃气流量计的快速入门指南 并再次检查跳线设置、如下所示。 如果在 PC 的设备管理器中找不到器件 COM、排除某些硬件问题可能是驱动程序问题、我注意到您的 CCS 和 Uniflash 都是最新的、我不知道它是否会导致一些问题、 但我怀疑旧版本的 CCS 可能包含支持某些旧器件的旧 eZ-FET 固件、因此请尝试下载旧版本的 CCS 12.8 、查看它是否有用、因为它在我的 Windows 11 笔记本电脑中可以正常工作。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    感谢您的建议。 我根据快速入门指南、再次验证了跳线设置 (IRQ、SCL、SDA、J2、J4 上的 2x、如图所示、RST、TEST) 是否正确。  
    我安装了 CCS 12.8 并使用 TI MSP430 USB1 连接为 MSP430FR6043 创建了目标配置。 启动配置时、会收到相同的错误:  

    MSP430:初始化仿真器时出错:其中一个连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器需要恢复。
    MSP430:错误:MSP-FET/eZ-FET 恢复失败   

    在 CCS 12.8 和 CCS Theia 2050 以及 UniFlash 9.4.1 和 DSLite 命令行中恢复失败。 我还尝试通过 USB 集线器(通过实验 VL817)、没有任何差异。  

    Windows 11 仅显示 TI USB 集线器 (VID 0451、PID 2046)、但背后没有枚举调试探针或 COM 端口。  是否有另一种无需外部 MSP-FET 编程器即可尝试的恢复方法? 或者、我是否应该通过分销商 (Digikey) 寻求替代产品?  

    谢谢您、Elia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elia、

    您是否有机会在另一台计算机上试用它、看看它是否仍然出现相同的问题? 要 确认它是否实际与驱动程序有关、或者是否存在硬件问题。

    此致、
    彼得