This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:磁篡改问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1631239/mspm0l2228-magnetic-tamper-issue

器件型号: MSPM0L2228
Thread 中讨论的其他器件: TMAG5273

尊敬的团队:

我们目前正在设计中使用 TI MSPM0 微控制器以及 TMAG5273 磁篡改检测传感器。

当磁体放置在 TMAG5273 附近时、传感器会提供适当的磁场值、并按预期从 INT 引脚生成中断。 但是、预期的 MCU GPIO 引脚上未检测到中断。 相反、在 MCU 的 PA1、PA3 和 PA4 引脚上观察到中断。

我们恳请您的支持人员了解出现此行为的可能原因、以及您提出的任何配置检查或调试步骤

此致、

Anitha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助提供有关 TMAG5273 和 MSPM0 之间硬件连接的更多信息? 以及如何在软件中配置 MSPM0?