This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:OpenOCD 无法连接到板载 XDS110

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1633303/msp-exp432e401y-unable-openocd-fails-to-connect-to-onboard-xds110

器件型号: MSP-EXP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我在创建调试会话时遇到问题。  当我尝试启动 openocd 时、它无法连接。  我一直在使用这个罚款一个多月,直到昨天。 我想使用 arm-none-eabi-gdp 调试初始化网络适配器时出现的问题。  但现在 openocd 无法再连接。   

我应该指出、UniFlash 仍然可以连接和加载映像。

$ openocd -f board/ti_msp432_launchpad.cfg
打开片上调试器 0.12.0
在 GNU GPL v2 下获得许可
有关错误报告、请阅读
    http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Cortex_m reset_config sysresetreq

INFO:正在侦听端口 666 中的 TCL 连接
INFO:侦听端口 4444 的 telnet 连接
错误:XDS110:连接失败
信息:XDS110:已断开连接

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 WSL。  我忘记连接 XDS110 器件、以便 WSL 可以“看到“。  使用 usbipd 命令列出要查找 BusID 的设备、然后附加到 wsl。

    usbipd 列表

    usbipd attach --wsl --BusID