This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:XDS110 的最大波特率

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1634122/lp-mspm0g3507-maximum-baud-rate-for-the-xds110

器件型号: LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

反向通道 UART 可通过 XDS110 支持的最大波特率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我将此主题重定向到 STDO。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    请参阅以下相关帖子:

     问题:TMDSEMU110-U:与 XDS100V2 相比、XDS110 的每秒位数更低 

    但是、我不知道 6 Mbps 的实际工作效果如何。 我记得之前关于一些超过 2Mbps 的稳定性问题的报告、但我认为这在最新版本的驱动程序中得到了改进。

    希望这有所帮助。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki:

    我怀疑我的大部分高速工作都是用示波器完成的。 我正在尝试发送一个模拟遥测流、每帧仅更改几个字节、因此 MSPM0G3507 应该能够跟上发展趋势。