This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:MSPM0G3507-Q1 MCU CAN 稳定性问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1634085/mspm0g3507-q1-mspm0g3507-q1-mcu-can-stability-issue

器件型号: MSPM0G3507-Q1

尊敬的团队:

我们的产品中使用的是 M0G3507QPMRQ1 器件。 在测试过程中、我们观察到 CAN 数据传输不稳定。 有时、通信意外停止、需要手动复位或下电上电才能恢复运行。  

请您帮助我们解决以下问题:

  1. 我们当前正在使用内部生成的 SYSOSC 时钟(具有外部 100k Ω、0.1% ROSC 用于频率校正)来实现 CAN 块运行。 这种配置是否会影响 CAN 可靠性、尤其是在–40°C 至+85°C 的温度范围内。
  2. 是使用可靠 CAN 运行所必需的外部高频时钟(HFX 时钟)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    强烈建议使用外部晶体。 内部 SYSOSC 时钟精度不够。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zoey Wei。