This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:引导

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1634331/mspm0l1105-boot

器件型号: MSPM0L1105

您好的团队、

在引导期间、当 BSL 调用引脚为高电平时、  无论软件代码如何、PA0、PA1、PA22 和 PA23 是否用作 BSL I2C 和 BSL UART? 当 BSL 调用为低电平时、它们是否按照软件代码运行?


此致、
转到

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    使用默认 BSL 配置时、BSL 调用引脚(GPIO 硬件调用)确定引导加载程序是否在启动时运行:

    BSL 调用引脚为高电平(调用 BSL) :设备在引导时进入引导加载程序。 在此期间、指定的 BSL 通信引脚(例如,用于 BSL I2C 的 PA0/PA1 和用于 BSL UART 的 PA22/PA23)由 BSL 固件控制、并用作配置的 BSL 通信接口 — 无论任何应用软件代码如何都是如此。 在 BSL 退出之前、应用程序不会运行。 然后、引脚 (PA0、PA1、PA22、PA23) 完全由应用软件代码进行配置和控制。

    BSL 调用引脚低电平(未调用 BSL) :将跳过引导加载程序、设备将直接引导至应用程序。 然后、引脚 (PA0、PA1、PA22、PA23) 完全由应用软件代码进行配置和控制。

    以下是一些有用的资源:

    此致、

    Owen