This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:在 HSCLK 源验证功能中启动结束

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1630009/mspm0g1507-startup-ended-in-hsclk-source-validation-function

部件号: MSPM0G1507

通常、如果 MCU 启动、它会卡在函数中  

DL_SYSCTL_switchMCLKfromtoSYSOSCHSCLK ()
image.png
因为状态不佳。 我使用了外部振荡器、 调用 DL_init 的函数 prvSetupHardware () 位于 freeRTOS main () 的顶部。

出现此行为的原因是什么?如何解决此问题?
 
非常感谢任何支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:
    我将接管  这次 E2E 咨询。 感谢您的耐心。 我可以获得以下信息吗? 它将极大地帮助我调试这个问题
    1.晶体连接的原理图(如果可能的话,也包括晶体部件号)
    2.您使用 SDK 中的哪个示例?
    3.此错误发生的频率如何? 重新创建此问题是否有任何特定要求?
    此致、
    Diego Abad