This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519 无法使用 Keil 封装中的 FLM 固件将数据写入 DataFlash。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1631815/mspm0g3519-the-mspm0g3519-cannot-write-data-to-the-dataflash-using-the-flm-firmware-in-the-keil-package

器件型号: MSPM0G3519

你好。

我遇到了问题。 我使用 Keil Pack 中的 MSPM0GX51X_DATA_16V.FLM 驱动程序对 MSPM0G3519 的 DataFlash 进行编程。 此 FLM 控制的地址为 0。 所以我手动将它更改为 0x41D00000。 但是、擦除后、编程失败、返回值为 1。 您能告诉我这是否是 FLM 的问题吗? 如果是、您能否提供最新的 FLM 驱动程序文件?
谢谢你