This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:无法加载 MSP 闪存程序

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1633554/msp430fr2033-unable-to-load-msp-flash-program

器件型号: MSP430FR2033
主题中讨论的其他器件: MSP-FETUNIFLASH

我们无法在“MSP IC 16 位微控制器 3.6V RISC 16MHz 64-LQFP“中加载 MSP 闪存程序。 请参阅随附的图像、以便更好地理解。

 

 下面确定: unnamed.png

以下错误:

unnamed.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arulmaria:

    错误代码 59 表示这一点  EEM 轮询线程已处于活动状态 。 错误代码 10 表示 无法设置器件 Vcc

    如果您在另一台计算机上尝试此操作、此问题是否仍然存在?

    您是否尝试过对器件进行下电上电? 恢复出厂设置?

    闪存器的配置是什么? 是否需要供电? 您正在使用哪些其他触发器/参数?

    好极了。

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen Li:

    感谢您的答复。

    请查看我们 FA 团队的以下评论。 期待您对此案例的技术支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arulmaria:

    我不清楚 MSP-FET 是否为器件供电、或者器件是否由外部供电。 您是否尝试过这两种配置?

    这就是我所说的触发器和参数:

    如果您可以提供有关如何重新创建此问题的明确详细信息、这也会非常有用。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    请查看下面随附的参数详细信息。 关于电源、组件的电源来自主机架。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arulmaria:

    感谢您的分享。

    1. 可以使用 CCS 或 Uniflash 并借助 MSP-FET 对器件进行编程吗?
    2. 您能否在 MSP-FET 和该器件之间共享连接(即连接图)?
    3. 卸载 MSP Flasher 软件并重新安装。

    此致、

    Owen