This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:有关带电阻式触控面板的 TM4C1231H6PMI7R ADC 采样的技术查询

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1637555/tm4c1231h6pm-technical-inquiry-regarding-tm4c1231h6pmi7r-adc-sampling-with-resistive-touch-panel

器件型号: TM4C1231H6PM

我们目前  在工程中使用的是 TM4C1231H6PMI7R MCU、但在具有电阻式触摸面板 (TP) 的 ADC 接口方面遇到了一些问题。 以下是引脚 PE0-PE3 和 TP 规格的电路详细信息:
应用环境:
  • TP 阻抗范围:x 轴(100 欧姆~ 600 欧姆)、Y 轴(250 欧姆~ 900 欧姆)。
  • 电路设计:X 和 Y 信号均通过 100 Ω 串联电阻连接到 MCU 引脚 PE0~PE3。
我们希望就以下几点与您进行磋商:
  1. 阻抗变化影响:
    如果我们使用两个 TP 样本、分别表示上限和下限阻抗(例如,一个具有 100 欧姆、另一个具有 600 欧姆)、那么这个宽范围的阻抗是否会影响 MCU 的采样性能? 具体来说、我们是否应该担心 ADC 值漂移、显著的电压波动或其他不稳定情况?
  2. 电路建议:
    如果预计当前设计会引发问题、您有任何优化接口电路的建议吗?
  3. 阻抗容差:
    如果我们必须使用 100 欧姆串联电阻器保持当前设计、为确保稳定和准确的采样、建议的 X 轴和 Y 轴最大阻抗范围是多少?
感谢您的帮助。