This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:切换到更小的数据模型(请参阅 TI 的代码存储器模型和数据存储器模型)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1638333/msp430fr5043-switch-to-a-smaller-data-model-see-ti-s-code-memory-models-and-data-memory-models

器件型号: MSP430FR5043

我想切换到更小的数据模型(请参阅 TI 的代码内存模型和数据内存模型)  。 我已经成功地为 IMATH 和 USS 库完成了大代码和小数据模型库。

但我的固件故障表明、某些固件指针或数据缓冲区不正确。 我们是否或者需要包含哪种步骤才能满足上述要求。

还是因为 32 位指针对整数的转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、老实说、我对这种使用 USS 固件的小型数据模型没有任何经验、因此我不确定这种转换是否会导致任何意外问题、但如果您要实现 USS 库的存储器节省、您可以参阅《  MSP 超声波传感库用户指南 》02_40_00_00 “ 使用经过内存优化的库 “部分。

    此致、
    彼得