This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:通过 USB 将 SPI 数据读出到 PC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1640405/lp-mspm0c1104-spi-data-readout-to-pc-via-usb

器件型号: LP-MSPM0C1104

将 LP-MSPM0C1104 和 CCS 与最新更新结合使用、
我需要从 MCU 收集 SPI 数据并通过 USB 传递到 PC 进行 QA 分析。
最适合的 LP-MSPM0C1104 示例是什么? 谢谢你。

此致

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes、

    在我们的 SDK 中、您可以找到许多示例、包括 SPI 控制器和 SPI 外设、请根据您的详细应用选择一个示例。 有关每个示例的详细信息、请参阅示例文件夹中的自述文件。 另请注意、如果您要通过 USB 将 MCU SPI 数据发送到 PC、则需要使用 SPI-USB 转换器。 我们的板载 XDS110 只需用作 UART-USB 转换器。  

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需 XDS110 通过 USB 从 M0C1104 传递数据以在控制台、minicom、文件或其他文件上输出。

    M0C1104 仅接收所有 SPI。 只需要一个起点。 TI 的命名约定和器件处理方式差别很大、需要习惯。

    我是一个来自汇编器世界的硬件小伙子。 68xxx 等、具有 C 经验和高级对象 Pascal 背景的 AVR。 需要被困在这里!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 我建议您根据演示开始测试: spi_peripheral_echo_interrupts。 您可以进入调试模式、然后您可以在 PC 上看到接收到的数据。 否则、您需要在演示中添加 UART 模块代码、在接收到 SPI 数据后、通过 UART 将数据发送到 XDS110、然后 XDS110 通过 USB 将数据发送到 PC。

    BR、

     Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要 XDS-110、可以直接获取 FTDI 串行转 USB 芯片。 您可以使用“VCP"驱动“驱动程序、使其看起来像一个 COM 端口。 这本质上就是 XDS 110 中的反向通道 UART 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上有一个用于 AVR 编程的 FTDI。

    具有 PulseView 的 FTDI 也可能发挥作用、而不是 LP-MSPM0C1104。

    只要我可以通过 USB 将 SPI 流导入 PC 进行录制、我就很高兴。