This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:关于 MSPM0L1304 Nomain

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1640429/mspm0l1304-about-mspm0l1304-nomain

部件号: MSPM0L1304

尊敬的 TI 团队:

 我有两个问题 、感谢您的帮助。

首先:MSPM0L1304 有一个 NONMAIN 区域。 我想知道在擦除该区域并断电后、执行 Mailbox_Factory_Reset 是否无法恢复出厂设置。 确实、只有在擦除后立即执行 Mailbox_Factory_Reset 而不关闭电源、IC 才能恢复到出厂设置吗?

第二:通过 SWD 通信写入 NONMAIN 区域时、是否有必要避免频率过高? 建议的频率是多少?

非常感谢、
Monica Pan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    关于您的问题 1:如果您要执行恢复出厂设置、可以直接使用 Mailbox_Factory_Reset、因为此命令将擦除 NONAIN 并将默认数据写入 NONMAIN。 如果您只是擦除 NONMAIN、而不是将数据写入其中、然后断电、下次为 M0 上电时、当 M0 检查 NONMAIN 以进行引导配置时、它会发现 NONMAIN 为空、则器件将被永久锁定、无法再次恢复。

    关于您的问题 2:关于 SWD 传输的速度,我们有最大的限制 测试时、可以尝试 500kHz~Ω 2MHz

    BR、

    Janz Bai