This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:SDK GHS 兼容性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1640145/mspm33c321a-sdk-ghs-compatibility

器件型号: MSPM33C321A

您好、

我对您的 LP-MSPM33C321A 评估模块感兴趣、该评估模块用作我们软件产品的测试板。 我看到您提供了 SDK、似乎支持 GCC、IAR 和 TI 编译器。 我想知道 SDK 是否也兼容 GHS。 要知道这一点真的很重要,因为在过去,我们经历了 SDK 设计为使用特定的编译器构建,这是一个噩梦(如果不是不可能) 与 GHS 一起使用它。  感谢你的帮助。

此致、

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    MSPM33 SDK 目前对 Greenhills 编译器提供基本支持。 SDK 的未来版本将提供全面支持。

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我是否可以询问有关当前基本支持的更多详细信息? 我正在寻找:

     -链接器脚本
     -启动代码
     -时钟配置
     - USART 驱动器

    我在 mspm33_sdk_1_03_00_01 中未找到任何这类函数。

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很抱歉您刚才出现的混淆、但 MSPM33 MCAL 库中不是 MSPM33 SDK 中都支持绿色小山。 您能使用这个库吗?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定 MCAL 包含我要查找的内容、但我会进行查看。 您能告诉我在哪里可以找到 MCAL 吗?

    此致、

    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您可以在以下位置申请访问权限以下载 MCAL 库: https://www.ti.com/drr/opn/MSPM33-RESTRICTED-MCAL

    谢谢、

    -Eric Rentschler