This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:许多故障的 MSP-FET 编程器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1641544/msp-fet-many-failed-msp-fet-programmers

器件型号: MSP-FET

大家好/ti:

我之前见过其他用户抱怨 MSP-FET 编程器失败、这些帖子中没有任何帮助我、但直到最近我才真正遇到过重大问题。

大约 5 年前、我设计并制造了一个“一次性“的测试设备、包括机械、电子和软件组件。 测试设备将固件加载到 PCBA、该 PCBA 进入我们的某个产品内部、并完善一些基本的功能测试。 它全部由 Raspbery PI 3B 驱动、并使用 MSP-FET 对正在测试的 PCBA 上的 MSP430 微控制器进行编程。

在中间的几年,我认为我们已经设法有一个 MSP-FET 故障,这是不错的. 。 。 但最近我们有他们可怕地经常失败,我有一堆在我的桌子上 7 个单位,至少 4 个是最近.

显然、我不能让这种情况继续下去、不得不解决问题的原因。  因此、为了让经过测试的电路板持续投入生产(它们具有唯一的序列号,因此不能简单地将固件加载到其他位置)、我开始测试电路板。

我 发现,当板开始失败,如果我停止测试 30 分钟或一个小时,当我回来板会开始再次通过. 。 。  一段时间后、再次开始失败。  通过测试一段时间、然后暂停一段时间、然后再次测试、我可以继续操作而不会杀死 MSP-FET。  我重复这个过程几天来证明一致性。  没有故障的 MSP-FET 单元。 。 。 所以我得出结论、MSP-FET 会变热、如果继续使用、就会损坏、暂停一段时间后、我假定 MSP-FET 正在冷却、然后重新开始工作。  我的假设很高兴、我设计并 3D 打印了 MSP-FET 的支架、使其在外壳中略高、然后在外壳前面切割一个孔、并添加风扇和手指防护装置。

MSP-FET 根本没有日志器就无法正常工作、我已测试过数百块电路板、无需明显暂停。  快乐的日子。 。 。  我很高兴把它放在下巴上,我们伤害了这些程序员,他们没有死,他们被 MSP430Flasher 看到,他们可以更新他们的固件,他们只是不再看到目标微.

我不能在良知送最近的那些人回到我们的供应商. 。 。  我宁愿修复它们。

我从这篇文章的理想情况是,有人在  我的故障描述和我的修复,并确定哪些组件/组件最有可能被损坏,如果它是可更换的,我可以得到替换部件,然后我可以修复所有这些 MSP-FAT 单元,并使用它们在其他项目和备件测试设备,我们将建立.

我现在将保持乐观Thumbsup

很抱歉长帖子,谢谢阅读。

 

Simon G

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    非常感谢您努力找出此问题的根本原因! 我认为这也会帮助我们优化编程工具。 请给我一些时间来内部讨论我们是否可以支持进一步的分析和测试。

    BR、

    Janz Bai