This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:TPD4E004DRYR 的放置方向 (U16 和 AMP;U17)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1641532/launchxl-f2800157-placement-orientation-for-tpd4e004dryr-u16-u17

器件型号: LAUNCHXL-F2800157

U16 placement.docx 

我们根据 TI 提供的参考设计文件为我们的应用制作 LaunchXL-F2800157 设计。

组装过程中、我们遇到了有关 U16 和 U17 (TPD4E004DRYR) 方向的困惑。 但是、对于 U17、丝印上存在点标识、该点似乎与引脚 4 而不是引脚 1 对齐、这增加了混淆。 对于 U16、设计文件中没有方向标记、这进一步增加了装配过程中的不确定性。

因此、我们对这些 IC 的正确方向没有充分的信心。

您能帮助我们澄清一下吗?

 TPD4E004DRYR 的正确引脚 1 方向
 2.参考设计中的丝印点是否用于指示引脚 1 或其他引脚           使用
 3.为避免此类混淆而建议的丝印/方向标识最佳实践


为方便起见、PI 请查找随附的文档。

您的指导将帮助我们确保正确的组装和适当的 ESD 保护性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您遇到的困惑(U17 上的网点与 Pin 4 对齐)可能源于 查看透视问题 (顶视图与底视图)。 由于 U16 和 U17 放置在 PCB 的底层、因此如果您从顶层角度而不是从底层视图查看设计、则方向可能显示为镜像。 这些点 用于标记引脚 1