This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:切换器件时的 SysConfig 问题

Guru**** 2889960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1641838/mspm0-sdk-sysconfig-issue-in-switching-the-device

器件型号: MSPM0-SDK
主题: MSPM0L2228SysConfig 中讨论的其他器件

你(们)好

客户之前使用的是 MSPM0L2228 EVM 板、现在他们尝试使用板上的 M0L1227-Q1 64 引脚样片进行测试。

但是、当他们在 CCS 中将器件从 M0L2228-Q1(80 引脚)切换到 M0L1227-Q1(64 引脚)时、会出现此消息。

您能否帮助我们了解为什么会发生这种情况、以及我们如何解决此问题?

clip_image001.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yesol:

    我已经与我们的软件团队分享了这些信息、当他们回复我时、我会通知您。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yesol:

    您使用的 SysConfig 版本是什么? 你在 1.27 吗?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    版本如下、使用最新的 CCS 后、 现在可正常工作。  

    - CCS 版本:12.8.1.00005

    - SDK 2.10.0.04

    - SysConfig 1.26.2

    但我想知道 它与 CCS v.12.8 之间的兼容性(关于  SDK 的 MSPM0 SDK 发行说明)、但为什么它不起作用。

    非常感谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yesol:

    联系软件工具团队、看看他们是否可以评论兼容性。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yesol,

    客户机器是否脱机(不在互联网上)? 如果是、则他们可能会遇到此已知问题:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13369

    谢谢

    Ki