This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2230:是 RST 引脚上需要的一个电容器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1642097/msp430g2230-is-a-capacitor-required-on-rst-pin

器件型号: MSP430G2230

您好、

我将基于 MSP430G2230 开发一款成本超低、元件数量少的产品。 这是 RST 引脚上通常需要的电容。 来确保正确上电。 我知道答案是在 700 页用户手册中,但我找不到它很容易,所以我认为这将是更容易提出。

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是*必需的*、但如果设备在电源未稳定且处于适当水平的情况下退出重置、则可能会发生不良情况。 我会说这是*强烈*推荐.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    感谢您的答复。 另外、还要说明我将使用板载时钟、2V 左右的电源是半波 60Hz AC/DC 正弦波的简单齐纳和电容器滤波器。 因此会产生 60Hz 的纹波。 这是出于成本原因。 使用的外围设备将非常慢(温度)A/D、它将控制一些 LED 的打开和关闭。 我将使用看门狗计时器、如果它在任何时候重置程序、只要它不挂断、就不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    正如 Keith 提到的、为了实现抗噪性、强烈建议在 RST 引脚上使用电容器。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen、

    是否也建议使用 47k 上拉电阻? 是否没有内部上拉电阻?

    谢谢  

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅指南中的表 2-3 未使用引脚的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    建议使用 47k Ω 上拉电阻。 没有内部上拉电阻、外部上拉电阻是正常运行所必需的。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David & Owen
    好的。 有趣的是、经过大约 60 年的基本要求、几乎所有处理器上都采用相同的 RC 复位配置后、一定有充分的理由不只通过放置内部上拉电阻来节省元件。 我确实有使用 0204 组件的空间。
    谢谢