This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:温度传感器示例代码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1642739/mspm0l1306-temperature-sensor-example-code

器件型号: MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507MSPM0G3519

您好:

是否有任何用于读取此器件中的内部温度传感器的示例代码(使用 Code Composer Studio)? 我在示例列表中没有看到、我在想知道如何配置 ADC 和基准、以及如何使用内部出厂常量根据结果计算实际温度。

谢谢、

Lucy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    有一个名为 ADC12_internal_temp_sensor_mathacl 、适用于 MSPM0G3507 和 MSPM0G3519 系列器件。 您可以参考这些示例以实现不使用 IQ Math 库的示例。

    此外、 技术参考手册中的第 14 章 还提供了温度传感器使用的信息和示例。

    此致、

    Owen