This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519:导致器件不匹配问题的 80MHz 配置示例代码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1640132/mspm0g3519-mspm0g3519-80-mhz-configuartion-example-code-causing-device-mismatch-issue

器件型号: MSPM0G3519

您好、

我使用 MSPM0G3519 LaunchPad 进行开发。 刷写 SYSCTL_MCLK_syspll_LP_MSPM0G3519_nortos_ticlang 示例代码后、更多闪存无法正常工作。
抛出的错误是:连接的设备不同。
附加错误消息屏幕截图:

 

CCS 版本:1281.
SDK 版本:mspm0_sdk_2_10_00_04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    此错误主要意味着工程无法识别器件。 您能否尝试加载空工程并查看是否有任何改进? 我还建议将工作区更改为其他工作区、以避免与其他工程发生任何冲突、并安装 CCS 环境、因为它是最新受支持的 CCS 软件。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试了另一个示例工程、它可以正常工作。 问题与该特定工程有关。
    我认为、一旦我们将器件配置为 80MHz、就无法进行调试。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    我建议尝试一个具有类似时钟配置的示例、看看这个示例是否会使器件砖化。 我会尝试输入代码中可能会影响项目编译的每个部分。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我看不到任何其他将器件配置为 80MHz 的示例工程。  
    如果您可以指定我将要执行的任何特定项目。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的耐心。 以下是该工程的链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AO9iepXiSf.g4GQ.9HUMOA__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    这与我之前尝试过的项目完全相同。 不管用。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    这很奇怪。 让我尝试重现问题并创建一个可用于测试的自定义代码。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    请尝试此处提供的两个示例、并告诉我结果是什么。 我无法从设置中复制问题。

    e2e.ti.com/.../sysctl_5F00_mclk_5F00_syspll_5F00_LP_5F00_MSPM0G3519_5F00_nortos_5F00_ticlang.zipe2e.ti.com/.../MSPM0G3519_5F00_SYSPLL.zip

    此致、

    Diego Abad