This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:对基于 MSP 的微控制器的一般调试支持。

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1642435/msp430f5438-general-debug-support-for-msp-based-microcontrollers

器件型号: MSP430F5438
主题中讨论的其他器件: DRV91670DRV91690MSP-FET

尊敬的 TI 团队:

今天、我们联系您、要求提供一般调试支持、以了解哪个调试接口更适合我们的特定工程。

我们希望连接并查看最合适的解决方案、从而对我们在产品中使用的不同 TI MCU 执行调试和失效分析。 其中包括软件和硬件接口。 (DRV91670 和 DRV91690 MCU)

 

此致、

Francisco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、
    我认为最新的 CCSTUDIO 应该是一个很好的起点、因为它包含对您提到的器件的最新支持。 我还没有听说过使用 CCS 执行失效分析、但是、可以创建测试用例来识别它们并使用 CCS 的调试器进行调试。
    此致、
    Diego Abad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于“调试接口“、可使用 SBW。 我不确定非 5438(目前别忘了)、但 5438A 使用 JTAG 邮箱系统、在该系统中、JTAG 主器件(通过 2 线 SBW)可以与自由运行(JTAG 释放)从器件 (5438) 交换数据。 如果您不考虑源代码断点调试、    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、
    我建议使用 MSP-FET 进行调试、这就需要常规 JTAG。

    此致、

    Diego Abad