This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6433:振荡器电源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1642459/msp430f6433-power-for-oscillator

器件型号: MSP430F6433

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。

我们将 MSPF430F6433 组装到我们的产品上。

我想确保我们的设计是否正确。

新的力量来自哪里? Vasys 是否正确?

换句话说、由于 MSP430F6433 将振荡器电路视为模拟电路、我想知道将振荡器电路连接到模拟电源和模拟 GND 是否正确。

以下是以下链接第 99 页第 2.1 节的摘录、说明如下:

“PMM 使用集成式低压降稳压器 (LDO)、从主稳压器 (DVCC) 产生次级内核电压 (VCORE)。 通常、VCORE 为 CPU、存储器(闪存和 RAM)和数字模 块供电、而 DVCC 为 I/O 和所有模拟模块(包括振荡器)供电。

以下是以下链接第 134 页第 4.2 节的摘录、说明如下:

器件的模拟模块由内部模拟系统电压 VASYS 供电。 AUX 模块在 AVCC、AUXVCC1 和 AUXVCC2 输入之间切换 VASYS。 VASYS 也是 VASYS 引脚上的输出、 该引脚必须连接到器件特定数据表中指定的外部电容器。“

www.ti.com/.../slau208q.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:
    XIN 信号来自 统一时钟系统模块。 此模块是数字模块、因此将从 DVCC 电源获取电源。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的迭戈
    感谢您的答复。

    实际上、晶体的 GND 连接到 26 引脚 DVss1、即使它们之间有一定的物理距离。

    我还有一个问题。

    AVCC1-AVSS1(引脚 11-12)和 AVSS2(引脚 15)位于 XIN-XOUT(引脚 13-14)旁边。

    只需确认、连接到 XIN-XOUT 的晶振 GND 不得连接到 AVSS(引脚 12 或 15)是否正确?

    谢谢、此致。

    Yu Takehara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yu:
    如果您的应用使用单独的数字接地和模拟接地,那么我会说是的 — 您应该将晶体的 GND 连接到数字接地。
    此致、
    Diego Abad