This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:需要 C-GANG .A43 支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1644716/msp430f5419a-need-c-gang-a43-support

器件型号: MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件: C-GANG

已从 https://www.ti.com/tool/C-GANG 下载 GangPro-ARM.zip
对某些 MSP430 器件进行编程。  


这个名称似乎会造成误解、因为它支持非 ARM MSP430 器件。  

此外、IAR 输出.a43 并且此工具不支持、请添加对下一个版本的支持。

如果有推荐的工具可替换 MSP-GANG 编程器、请告知我们:(www.ti.com/.../MSP-GANG) FYI 链接已损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zahid:

    建议将 C-Gang 替换为 MSP-GANG。 C-GANG 和 GangPro-X 软件支持 MSP430 和 MSPM0 器件、包括您在此主题中指定的器件:

    直接联系 Elprotronic 以获得.A43 的其他支持。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、IAR 输出。a43 此工具不支持、请添加对下一个版本的支持。

    IAR 可以生成其他输出、例如十六进制或 ti txt 格式的二进制文件。

    Project - Options - Output Converter — 生成额外的输出并选择输出格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .a43 是 Intel 十六进制。